This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否有任何推荐用于 PMSM 的电机驱动评估板?

Guru**** 2932530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846716/tms320f280049-is-there-any-suggested-motor-drive-evaluation-board-for-pmsm

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITTMDSHVMTRINSPINLAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RS

客户正在寻找 一款适用于 PMSM 的电机驱动评估板、该评估板在低电压应用中使用 F280049。 我发现 TMDSHVMTRINSPIN 基于 InstaSPIN 解决方案。 DRV8312-C2-KIT 是否可以通过 TMDSADAP180TO100与 F280049搭配使用? 您能否帮助建议哪种电路板更符合他们的要求? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在电机控制 SDK 中找到具有 BoostXL-DRV8320RS 低电压套件的 LaunchXL-F280049C。

     DRV8312-C2-KIT 可通过 TMDSADAP180TO100与 F280049搭配使用、但电机控制 SDK 中没有示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoostXL-DRV8320RS 是否可用于驱动 PMSM? 我发现它是指 BLDC。 此评估是否有可订购的电机? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家、您是否可以建议低电压 PMSM 可与 TI 评估板匹配? 此外、TI 提供的任何硬件模块是否可以将差分信号(由增量编码器、A+A-、B+B-、Z+Z-组成)转换为单信号? 我需要一个由 TI 提供的用于 PMSM 控制开发的系统、请给我一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    客户已购买 BoostXL-DRV8320RS。 您能否帮助检查是否有可订购的 PMSM 电机与其匹配? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下链接所示。

    http://www.ti.com/tool/LVSERVOMTR