This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:f28m36的 MTBF

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505, TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828156/f28m36p63c2-mtbf-of-f28m36

器件型号:DCR010505
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D

您好!

f28m36器件的 MTBF 是多少? 任何想法。

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DCR010505

    您好!

    我正在尝试估算 TI C2000系列中 f28m36器件的 MTBF? 但数据表或技术文档未详细说明其适用率。 有什么关于如何找到此详细信息的想法?  

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan、

    您是否正在寻找适合 DCR010505或 F28M36的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、John、我正在寻找 F28M36的合适器件。  

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    我需要移动这个。  它位于错误的论坛中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan、

    请参阅 以下应用手册 、以计算任何 C2000器件的 FIT 和 MTTF。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢你能抽出时间。 该文档有助于了解 TI C2000的使用寿命。 但我找不到有关 MTBF 或 FIT 的任何信息? 它讨论了对环境温度和电迁移的依赖性、而未实际指定任何 C2000器件的 FIT 率或 MTBF。 我缺少什么吗? 请告诉我。

    谢谢、

    Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan、

    目前、我认为您可以使用我们的 TMS320F28377D 器件的信息、因为它采用与您提到的 F28M36相同的处理技术。  我将检查为什么没有在 TI FIT 工具中组装 F28M36器件。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=TMS320F28377DGWTEP&CPN=&partNumber=TMS320F28377#resultstable 

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。 您提供的链接会很快指定4.153 x 10^8的 MTBF。 这是以小时数还是设备小时数为单位? ^是否假设在10 μ 9-9范围内计算出了1 FIT?

    您之前分享的文档指出、这些器件的使用寿命为15年、POH 为 131、400小时。 这是否与 MTBF 有任何关系? 我真的不清楚。 如果可能、请您说明一下如何计算此 MTBF。 因为一般经验法则(1/FIT 率)不会累加。

    谢谢、

    Srini.

    4.153x 10 8. 2.41
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    我不相信它们在数学上是直接相关的;寿命计算法是15年/131400小时通电时间、始终为105°C。  如果器件寿命内的温度曲线偏离105°C、则有效寿命将发生变化;如我最初发布的应用手册中所示。  TI 保证所有晶体管在其建模容差范围内的行为都符合"寿命"、因此将满足所有数据表参数。

    MTBF 旨在显示整个总体故障之间的算术平均时间、FIT 应为每1E9器件小时的倒数。

    最棒的
    Matthew