This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:tms320f28069中的位可寻址存储器

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850669/tms320f28069-bit-addressable-memory-in-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

在此控制器中是否有任何位可寻址存储器? 如果是、当我们在上述存储器空间中声明变量时、如何在 c 中逐位访问变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    控制器中没有位可寻址存储器。  如果您想要位访问、在 C 语言中执行它的一种方法是使用具有位字段定义的结构。  编译器将为此生成高效代码。

    此致、

    David