This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:CPU 空闲时间

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850452/ccs-tms320f28069f-cpu-idle-time

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何从 CCS 9.0.1测试 C2000、TMS320F28069F 的 CPU 空闲时间?

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是否要测量未使用的 CPU 周期或 CPU 处于空闲低功耗模式的时间?

    无论采用哪种方法、最直接的方法是在 CPU 未使用时切换 GPIO 并观察示波器。  

    可能还有其他方法、具体取决于您尝试测量的内容以及代码的结构。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    我有一个控制项目。 如果我想测试这个项目、我应该添加来切换 GPIO 还是保持 GPIO 不变?

    您能否为我提供一份文档、介绍如何添加一个范围来观察 CCS 下的 CPU 空闲时间?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您可以尝试此 e2e 线程中的链接中描述的方法:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/747863?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cpu%252520idle%252520time

    有一些方法使用 GPIO 和示波器/逻辑分析仪、或者使用纯软件、如果您更熟悉这种方法的话。