This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:CSM 访问数据的问题

Guru**** 2549930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833371/tms320f28034-csm-questions-for-accessing-data

器件型号:TMS320F28034

我对 TMS320F28034的代码安全模块(CSM)有几个问题。

  • 根据我的理解、设置密码并进入安全模式后、只有安全存储器中的代码才能访问安全存储器中的数据。 但是、一旦使用密码更改回不安全模式、安全存储器中的数据(包括闪存和 OTP)就会公开、对吧? 是否有任何方法可以使部分 OTP 数据可用但不可读?

我主要想让一些密钥烧进芯片、这些密钥可用于对芯片进行身份验证、但即使任何人知道密码、也不会泄露给任何人。

谢谢、
Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您的理解是正确的。 使用密码解锁器件后、任何安全区域(包括 OTP)中的所有数据都可见。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    只是为了确保我得到这个部分的地址: 是否有任何方法使部分 OTP 数据可用但不可读?

    我猜不是、但我想得到明确的答案。

    谢谢!
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    唯一的方法是通过将密码值编程为 all_0来永久锁定器件、但没有人能够解锁器件。

    此致、

    Vivek Singh