This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PCB 布局指南- Vcc 和 GND

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850324/tms320f28377s-guideilines-for-pcb-layout---vcc-and-gnd

器件型号:TMS320F28377S

在 Launchpad 上、所有电压(VDDIO、VDD、VDDOSC、VDDA)均通过 LC 抽头进行滤波。

有一份应用手册、其中对去耦和建议的 PCB 布局提出了一些建议?

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我们没有应用手册、但如果您浏览数据表、您将看到针对每个电源的去耦电容器建议。  

    例如、  

    1.2V 数字逻辑电源引脚。 TI 建议放置
    每个 VDD 引脚附近的去耦电容器的最小值
    总电容约为20uF。 确切地说
    去耦电容值应为
    由您的系统电压调节解决方案确定。

    此致、

    Nirav