This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:Instspin 估算电机参数不是很正确。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826784/ccs-tms320f28069f-instspin-estimate-the-motor-parameter-not-very-correct

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:DRV8302

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TI 的28069F 示例程序来运行 PMSM、例如使用 Lab2a。 但我发现、当程序估算电机 Rs、Ld、Lq 时、估算结果不是很正确。 我的原理图电路与 boostxldrv8301_revB 电路相同。 我使用内部具有 DRV8302的定制化控制板和驱动板。 尤其是、LD 和 LQ 估算结果与电机制造商给出的实际值有很大差异。 这样做的可能原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    instaSPIN-FOC 不支持 IPM 电机的参数识别、并将其视为 SPM 电机(LD=LQ)、但您可以在 user.h 中为 LD 和 LQ 设置不同的值以运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的、我现在使用的是 SPM、但不是 IPM。 我的帖子中的 PMSM 是 SPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请张贴 由 instaSPIN-FOC 识别并由其制造商提供的电机参数、并张贴一些电流波形图以显示识别过程。 如果电机识别良好、制造商提供的参数是否可能不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两周后,我没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。 谢谢。