This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:具有 TMS320F2812的 XDS110调试探针

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832445/ccs-tms320f2812-xds110-debug-probe-with-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我需要处理一个使用 TMS320F2812目标 CCS5.5开发的旧项目。

我有一个 XDS110调试探针、但它未附加到目标配置连接中:如何将 XSD110调试探针与 CCS5.5上的 TMS320F2812搭配使用?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karles、

    直到 CCSv7才支持 XDS110。  您需要使用 CCS 的更高版本、或者获取与 CCSv5.5兼容的仿真器。  您的公司必须拥有在项目最初进行时使用过的东西。  我会先尝试最新的 CCS (在 TI 网站上下载)。  您可以从 Resource Explorer 中安装与 CCSv5.5工程匹配所需的编译器版本。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    我将项目导入 CCS7版本 、并按照您的建议添加编译器。

    由于 TMS320F2812是一个旧目标、它是否会被新的 XDS110和 CCS7处理? 如果不是 、如何将目标添加到受支持器件的列表中?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="karles"]

    由于 TMS320F2812是一个旧目标、它是否会被新的 XDS110和 CCS7处理? 如果不是 、如何将目标添加到受支持器件的列表中?

    [/报价]

    应处理/列出它。  您不必执行任何特殊操作。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    一切正常。

    此致