This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:该器件在反复接通和关断电源时具有寿命

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832691/f28m35h52c-this-device-life-when-power-is-turned-on-and-off-repeatedly

器件型号:F28M35H52C

您好!

如果反复打开和关闭器件、器件的寿命是否会缩短?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki、我是这些产品的可靠性工程师。  理论答案不应提供数据表中的电源排序、 并且加电时的信号在建议的工作条件下不超过最大电压。 但是、这也意味着您没有在日常功耗周期数、终端系统寿命预期以及终端应用部署位置方面做任何事情。

    循环通电和可靠性的一个参考点是汽车标准 AEC-Q100、传统上假设乘用车加电周期为54、000次(使用寿命为15年 x 每天10次循环通电)。 但是、一些新的汽车应用(尤其是 ECO 周期)正在将功率循环曲线扩展到100K 的周期、尽管其中的大部分将是热启动而不是冷启动。 从可靠性的角度来看、下电上电的一个注意事项是内部互连上的热应力、而热启动会减少 IC 自发热对内部键合线的应力。

    要获得更准确的答案,需要在您的应用中对 F28M35H52C 进行更详细的评估和研究: 您的终端系统所需的最短寿命、您计划执行的电源周期数、启动温度、下一个电源周期之前的关断时间、如何针对任何有关建议运行条件的过冲专门管理上电等

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan San、您好!

    感谢你的建议。
    我学到了很多。

    此致、

    Sasaki