This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:如何在初始化代码之前配置 GPIO#39;s 输出电平?

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850403/ccs-tms320f28032-how-to-configure-gpio-s-output-level-before-code-was-initialed

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如果我们将固件下载到280032中、则将 GPIO 配置为输出。

然后280032上电、但代码尚未 启动、该 GPIO 的状态是什么?

我们能否将其输出 状态配置为我们想要的状态?

如果是、如何配置它?

谢谢你  

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    默认情况下、当器件启动时、所有 GPIO 均配置为输入。 您可以通过查看 GPADIR 和 GPBDIR 寄存器来查看这一点。

    GPxPUD 寄存器确定是否默认启用了上拉电阻器、每个引脚的这种情况都会发生变化。  

    您无法使用不同的 GPxDIR 或 GPxPUD 配置将器件配置为启动。 启动后、您的代码需要配置这些设置。

    此致、
    Cody