This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:片上 RAM 大小

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMS320C28346

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846112/tms320f28388d-on-chip-ram-size

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMS320C28346

您好!

TMS320C28346 MCU 有一个内核和516KB 的专用内部 RAM。 但较新 版本的 TMS320F28388D 包含44KB 专用 RAM、分别用于两个内核和128KB 共享存储器。 TMS320F28388D MCU 的目标市场和应用是什么?  对于某些实时控制应用、我担心这种"低"内部存储器大小。  

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320C28346 是基于 RAM 的器件、而 F28388是基于闪存的器件。 在 F28388和 RAM 上、每个子系统上都有512KB 的闪存(总共1.5MB) 、用于代码。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此, F28388的工作频率是200MHz,比 TMS320C28346的工作频率(300MHz )慢? 我认为 F28388的1.5MB 内部闪存比 RAM 慢、对吧?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]我认为 F28388的1.5MB 内部闪存比 RAM 慢、对吧? [/报价]

    你是对的。 闪 存是等待状态存储器、但它也具有预取机制、因此对于线性代码、它就像0等待 RAM 访问一样。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您对 F28388在实时控制应用中相对于 C28346的性能有何看法?  F28388的低 RAM 大小是否会缩短实时控制应用的周期时间?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请注意、与 C28346相比、此器件上可用的总 MIPS (双 C28x + CM)要高得多、因此它可以同时运行多个线程。 许多非关键任务都可以卸载到 CPU2、CM 可以处理通信、因此用户可以获得更好的性能、但这也取决于应用。

    此致、

    Vivek Singh