This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:含传感器 FOC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846376/drv8312-c2-kit-sensored-foc

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

  是否可以在 DRV8312-C2-KIT 中执行传感场定向控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它支持传感 FOC 的 QEP 编码器。 您可以在以下文件夹中找到此类有传感器 FOC 示例、尽管该示例基于 HV-KIT、但它可以轻松移植到 DRV8312-KIT。 您只需更改器件配置而不更改 FOC 算法即可。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    实际上、在 controlSUITE 中、它们仅为 PMSM 的无传感器 FOC 提供源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8312-C2k_kit 没有传感 FOC、但如我在前面所述、高电压套件有一个参考代码、您可以参考该参考并根据需要将其移植到 DRV8312-kit、这应该可以由您自己轻松完成。