This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:用于 FFT 库的 Simulink 块(Picollo F280049)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849441/launchxl-f280049c-simulink-block-for-fft-library-picollo-f280049

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

我是该 μ µC 系列的新软件开发人员。

我对在 LAUNCHXL F280049C、C2000系列上实现 FFT 算法有一些疑问。

我找到了 TI 提供的 FFT 库、并使其在 LAUNCHXL F280049C 上与 CCS 一起运行、它工作正常。

现在、我想在 Simulink 中使用 TI 的 FFT 库。

是否有使用/调用 TI FFT 库(VCU 库)的 Simulink 块?

如果是、此 Simulink 块是否与 LAUNCHXL F280049C 兼容?

如果没有、在 Simulink 中使用/调用 TI 的 FFT 库(VCU 库)需要执行哪些步骤?

提前感谢、致以最诚挚的问候!

热雷米

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过以下链接联系我们、我们可以帮助实施定制解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是可能的解决方案: