This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS/LAUNCHXL-F28379D:从闪存独立 CPU1-amp 运行程序;CPU2

Guru**** 2527540 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832789/tms320f28379d-ccs-launchxl-f28379d-running-program-from-flash-standalone-cpu1-cpu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我已经使用 Flash_Debug 编译了我的代码、现在工作正常。 但独立闪存未运行。  我同时使用两个内核(CPU1和 CPU2)。  

C2000Ware 中的 Blinky 代码可与闪存独立运行。

我观察到的是、在启用计时器中断后、代码未运行、否则代码将运行而不会出现任何问题。

IER |= M_INT1;
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7=1;

如果我启用计时器、则相应内核将停止运行代码。  如果我注释上述行、代码将起作用。

我需要 CPU1中的 timer0和 Timer1、CPU2中的 timer0和 Timer1以及应用程序中的 timer0和 Timer1。  

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijesh、

    您是否参考了 F28379x 中的双核示例? 我将参考可用的闪存编程示例、以了解如何在独立模式下对闪存进行编程。

    您可以在下电上电时检查您的器件是否已连接到仿真器吗? 是否正确配置了引导模式引脚?

    请注意、如果仿真器已连接、引导 ROM 将进入仿真引导模式、并且不会根据所选的引导模式引脚进行引导。

    此致、

    Ozino