This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8312-C2-KIT:28035

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828851/compiler-drv8312-c2-kit-28035

器件型号:DRV8312-C2-KIT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我使用的是上述套件以及 CC28035 ISO DIMM REV1.3卡。 我有 CCS 9.1.0、我执行了所有步骤以开始、当我在 PM 无传感器或 BLDC 无传感器项目中将"启用标志"设置为1时、电机运行。 但是、我无法运行 GUI、它显示"Connect target failed"。 在 CCS 代码中、显示"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 5.2.10、C2000。  

我还尝试安装较旧版本的 CCS (v4、v5、v7)、但它们都无法与 GUI 连接。  

请帮我解决这个问题。

谢谢你

Zubair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在尝试使用哪个 GUI? DRV8312GUITM 您是否正在使用 XDS100v2仿真器?

    听起来您能够在 CCS 中成功刷写和运行应用程序、因此编译器和 CCS 版本可能除此之外对 GUI 没有影响。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 DRV8312GUIv5、是的、我使用的是 XDS100v2仿真器。 是的、项目正在 CCS 9.1.0中运行、但仍然无法连接到 GUI 并控制电机。  

    谢谢你。

    Zubair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 在运行 GUI 的连接向导时、您看到了什么? 如果看一下计算机的设备管理器、您能看到电路板已连接吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此电路板被连接在端口(COM & LPT) USB 端口(COM 9)中。 我在使用说明书中做了所有事情。 在 GUI 中、显示"make sure the engine is connected and is ready to receive the connection request.(Connect target failed)(确保引擎已连接并准备好接收连接请求。[连接目标失败])。

    当我尝试手动连接时、即使这样、它也会显示无法连接到目标。

    谢谢你

    Zubair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试 F2803x 的 sci_echoback 示例以确保可以建立连接? 如果可以的话、它将有助于我们确信硬件良好并且开关处于正确的位置。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够进一步对此进行调试?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我尝试为 F2803x 运行 sci_echoback 示例、但无法正常运行。 我将尝试在不同的笔记本电脑上运行它、并在几天内返回给您。

    谢谢你。

    Zubair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有调试更新?

    惠特尼