请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT 工具/软件:Code Composer Studio
您好电机控制团队!
未连接到德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器。 如何解决此问题?
电机参数:
感应电机
功率:180W
频率:50Hz
电压(Δ/星形):127/220V
额定电流:1.09A
启动电流与额定电流之比:1.89/1.09A
功率因数(cos φ):0.68
旋转频率:1372 rpm