This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:用于初始化石英时钟源的代码

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849952/tms320f28027f-code-for-initializing-quartz-clock-source

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我正在使用 TMS320F28027F、并且希望使用一个外部石英作为时钟源。

-是否有推荐(并测试)石英的列表?

-是否有一个软件示例/代码片段如何初始化此设置?

目前、我使用此代码来使用内部时钟源、但我想更改为更稳定的(温度)时钟:

//选择内部振荡器1作为时钟源并选择频率
CLK_setOscSrc (myClk、CLK_OscSrc_Internal);
PLL_setClkFreq (myPll、PLL_ClkFreq_60_MHz);
CLK_setLowSpdPreScaling (myClk、 CLK_LowSpdPreScale_SYSCLKOUT_BY_4);// 60MHz SYSCLK -> 60MHz/4 = 15MHz LSPCLK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]-是否有推荐(和测试)石英的列表? [/报价]

    我们不会"推荐"器件。 规格发布在数据表中、您需要使用它来选择器件。

    [引用]-是否有一个软件示例/代码片段如何初始化此设置? [/报价]

    您需要将 XTALSel (void)用于外部石英晶体或陶瓷振荡器

    外部振荡器需要使用 ExtOscSel (void)。

    您可以在 F2802x_SYSCTRL.c 中找到这两个函数