This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TIDM-SOMPLC-FCC 资源请求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831378/tms320f28375s-tidm-somplc-fcc-resources-request

器件型号:TMS320F28375S

您好:

请向我提供 TIDM-SOMPLC-FCC Service-Node-FW 和 ZeroConfigureGUI。

此请求用于支持和修复现有的远程计量产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharry、

    我将向您发送一个聊天请求、然后发送链接以请求论坛提供上述套餐。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew:
    恐怕我没有看到您关于该链接的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharry、

    我现在要关闭该主题、因为我们已使下载链接脱机。  如果需要、我们可以重新打开或启动新线程。

    最棒的

    Matthew