This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847285/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我仍在通过为期1天的研讨会(分散的学习时间)进行学习。 但停留在结构上。

e.G>、Lab2中使用的结构似乎意味着我应该已经学习了这个庞大 MCU 的某个位置的整个结构集。

但是需要有一个文档的 pdf 参考 、它会为您提供所有"结构"。。。在过去的几天里、曾经有过"C 语言编程人员手册"。我认为、可以找到所有结构的整个"词典"。

在 2871页长的《TMS320F28379D 技术手册》中找不到这一点。 d/s 中没有任何内容

它具有卓越的 C 语言(C++?)  交易。

唯一不需要了解 结构的整个语法的原因是结构与"语言语言"类似...也就是说、如果用户声称知道"语言"、则应该知道语法、语义、语法等。

这似乎是不可能的。 主要是因为、即使我"建立了一个结构" 、我也似乎没有任何语法可以告诉我这是正确的。

简而言之、在哪里可以找到整套语法正确的寄存器结构和组合?

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    有关外设寄存器头文件的信息、请参阅《F2837xD 固件开发包用户指南》、该指南位于第21页的"入门"一章中:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f2837xd\docs

    其他资源可在《使用 C/C++对 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 外设进行编程》应用报告中找到:

    http://www.ti.com/lit/spraa85

    此外、您可能还想参考 F28379D (多日)技术讲座材料、网址为:

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop

    请参阅模块3以了解有关外设寄存器头文件的更多信息。  这可能是您获取 有关如何使用它们的工作知识的最简单和最快捷的方法。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、 我认为 Ken 的最新建议可以帮助您解决问题。  如果不是、请随时回复此主题、或者如果它锁定、您可以"提出相关问题"、或者只需创建引用此主题的新主题、即可获得进一步帮助。

    此致、Joe