This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:C28 CSM 问题-为什么不安全的存储器可以访问安全存储器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832076/f28m35h52c-c28-csm-issue---why-unsecure-memory-can-access-secure-memory

器件型号:F28M35H52C

您好、香榭丽舍

客户正在使用 F28M35。

对于 C28代码、他们对密码进行了编程、并根据 TRM 添加了以下设置、以确保重新保护:

易失性 int * CSMSCR = 0x00AEF;//CSMSCR 寄存器

//设置 FORCESEC 位

EALLOW;

* CSMSCR = 0x8000;

EDIS;

但他们发现、执行 从闪存复制到不安全 RAM S0 的代码仍然可以访问从闪存复制到安全 RAM L0的代码中定义的函数。 他们没有执行任何解锁 操作、 C28 始终处于 锁定状态。  

请提供帮助吗? 为什么不安全内存(RAM S0)中的代码可以访问安全内存? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    [引述]请您提供帮助吗? 为什么非安全存储器(RAM S0)中的代码可以访问安全存储器

    "访问"此处的安全存储器的含义是什么? 是调用安全存储器中的函数、还是对安全存储器具有读/写访问权限。 请注意 、不安全存储器中的代码可以调用安全存储器中的函数。 这是允许的。 如果是读/写访问、那么我认为 它不安全。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的善意帮助。

    客户发现 、不安全存储器中的代码可以调用安全存储器中的函数。 这是允许的。 明白。

    正如您所说的" 如果它具有读/写访问权限、那么我认为 它不安全"、这是否意味着如果 器件受到保护、不安全的存储器无法从安全存储器中读取数据或将数据写入安全存储器?  谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]正如您说的" 如果它具有读/写访问权限、那么我认为 它不安全"、这是否意味着如果 器件受到保护、不安全的存储器无法从安全存储器读取数据或将数据写入安全存储器?  谢谢! [/报价]

    正确。 允许进行函数调用、但阻止从非安全存储器运行的代码对安全存储器进行读/写。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很明显。 非常感谢您的友好帮助。

    此致、
    Linda