This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:CLB 工程:指示如何从示例导入、但不会添加到现有工程中

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846844/ccs-tms320f28379s-clb-project-indicate-how-import-from-exemple-but-not-to-add-into-existing-project

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我尝试理解这个模块。

然后、我在阅读文档后的第一个问题是:

快速入门指南说明了如何使用 CLB 工具创建项目。 方法是从 C2000ware 导入现有工程(空工程或简单 exemple)

但现在、我希望从我当前的 projet (没有 CLB)中添加使用 CLB 块的功能。

如何将 CLB 工具添加到尚未创建的现有项目中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经考虑过这个! )

    查看 CLB 工具用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruir8/spruir8.pdf 中名为"在现有 DriverLib 项目中启用 CLB 工具"的部分

    就是这样!

    NIMA Eskandari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我很抱歉。

    浏览文档、查看末尾的示例、我认为这些示例将会结束
    我没有看到这一章。
    这正是我需要的。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有一个次要问题:

    我们可以取消激活仿真吗? 因为在 CLB 运行正常后、此步骤需要执行构建步骤的某个时间。

    我们能否以及如何仅取消激活构建中的仿真步骤?

    是否只需要在后处理步骤中删除 SPRUIR8第6.5章中的步骤 a、b、c、d?

    是否保留步骤"e"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您只需执行编译后处理步骤即可。 保留最后一个调用节点的节点、将继续生成 HTML 方框图。 这个速度非常快、我建议保留它、以便查看图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢