This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EMIF 和 SPI C 引脚冲突

Guru**** 2472400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832331/tms320f28377s-emif-and-spi-c-pin-conflicts

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

注意到在 F28377上、EMIF 引脚和 SPI C 引脚存在冲突。

是否可以同时启用 SPI C 和 EMIF?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 引脚可用于多个 GPIO 引脚。 有关可用选项、请参阅数据表。 您可以将 SPI 引脚配置为使用不与 EMIF 引脚复用的 GPIO 引脚。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    我知道 SPI 有多个 GPIO 选项。

    我要问的是、我们是否可以支持 SPI C 和 EMIF。

    如所附图片所示、SPICLK 和 SPISIMO 由 EMIF 进行多路复用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不能、您不能同时在同一引脚上使用 SPI 和 EMIF 功能。

    此致、

    Vivek Singh