This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:打开 controlCARD 的原理图文件

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848660/tmdscncd28035-opening-schematic-file-of-the-controlcard

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!  

我需要 TMDSCNCD28035 controlCARD 的原理图文件。 我在 c2000Ware 软件包中的其中一个文件夹中找到它。 遗憾的是、.sch 文件不能由 Eagle Autodesk 打开(我之前用于设计 PCB 的软件)。

有人能告诉我如何使用 TI 电路板打开.sch 文件吗?

谢谢、

Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz

    我不认为我们提供了 Eagle 格式的原理图、我将确认这一点、并在明天的某个时候告诉您

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz、

    我确认我们没有 Eagle 格式的此控制卡设计文件版本

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的观看。

    您能否推荐一个可以打开它的软件?

    此致、

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz、

    应打开此原理图的软件是 ExpressPCB。

    https://www.expresspcb.com/

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。