This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网和 EtherCAT 资源

Guru**** 2627105 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832016/tms320f28388d-ethernet-and-ethercat-resource

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家,

我的客户对 EtherCAT 和以太网功能,很感兴趣、他们希望了解 F28388D 的详细资源。

从图中可以看到 F28388D 具有以太网端口和两个 EtherCAT 端口、 这是否意味着我们可以同时拥有 EtherCAT 和以太网? 顺便说一下、 如何了解牵引 EtherCAT 道具?

BR  

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    是的、只要您有必要的 GPIO 可用、就可以使用这两个 GPIO。  

    数据表和 TRM 中提供了所有可用信息。

    C2000Ware 中提供了 EtherCAT 和以太网示例。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    感谢 您的解释。

    Emma