This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:全部密码0#39;s

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849517/f28m36p63c2-password-all-0-s

器件型号:F28M36P63C2

您好 C2000团队。

我将使用 F28M36 controlCARD。

看起来 controlCARD 发生了故障、现在在尝试对 controlCARD 进行重新编程时失败。

当读了密码的记号时、返回全0。

这意味着 F28M36无法再重新编程、需要更换。

MCU 的 M3部分仍然工作正常。

我不知道发生了什么,我想知道如何防止这种情况再次发生。

在什么情况下会擦除所有密码位?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    除非 OTP 中的密码锁定字段被编程为除0xF 以外的任何值、否则您在调试器存储器窗口中看到的值(密码位置为全0)应为 true。

    请检查您的应用程序映射文件以查看是否有任何内容映射到密码位置(可能是所有0都映射到该位置的部分?)。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Vamsi 所述、请同时检查其他安全设置。 如果 所有安全设置值 都 为零、则会对密码进行编程(零值或非零值)。 同时检查 DCSM 寄存器中 PSWDLOCK 和 EXEONLY 的值。 如果这些值也为零、则出于某种原因、所有安全设置都被编程为零、您必须更换部件。

    此致、

    Vivek Singh