This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:相移中的 HRPWM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828885/ccs-tms320f28379d-hrpwm-in-phase-shift

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

ePWM A 和 B 通道输出的相移是否可以获得高分辨率、同时以死区时间有限的高电平有效互补模式运行它们。 如果是、是否有任何相同的示例代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM a 和 b 上的相移是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给定通道的 a 和 b 输出相对于某些其他通道的相移。 a 和 b 通道之间的死区时间不应 受到 HRPWM 操作的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PWM 的通道 A 和通道 B 可能处于具有死区的互补模式、并与另一个 PWM 模块相移。 我已经为 PWM 模块和死区子模块的同步创建了许多示例。 请查看此器件的 C2000Ware 中的示例。