This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:集成为高侧 LED 驱动器

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848867/tms320f28377s-integration-as-a-high-side-led-driver

器件型号:TMS320F28377S

各位 C2000专家、

我正在进行一项设计、希望将 F28377S 用作高侧单串 LED 驱动器。 电源电压将在35-40 VDC 范围内(本周正在确定的数字)。 我想使用片上模拟来监控 LED 电流。 目前为止我找到的最佳解决方案是 TI INA1x9和分流电阻器、但我想与模拟专家联系、看看他们是否对电流测量有更好的建议。 该项目的第一轮是快速原型设计、因此只要解决方案功能正常且远程节能、就可以快速解决脏污问题。 第二轮将在更大的容量中使用 F28377S 或 F28377D、此时效率将变得更加重要。 这是一款高功率 LED 产品、因此不能选择限流电阻器。

只能对从电源到 LED 的电路部分进行修改。 我可以选择通过 F28377S 构建一个由 DCDC 控制的直流/直流转换器、但为了节省时间、这可能是第二阶段的选择。

提前感谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    我将在放大器论坛中与大家交流、看看他们是否有与 INA1x9器件不同的建议。  如果我们需要返回 C2K 端的线程、请告知我们。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Matt!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    如您所见、电流感应放大器和分流电阻器绝对是一个不错的选择、应该可以顺利完成工作。 除了35V 至40V 共模电压外、您可能还需要查看带宽和精度、并选择合适的器件。

    电流曲线应提供进行此选择的指导。

    仅根据共模电压要求、我筛选出了可能的候选器件、您可以在 该链接中找到它们

    如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、Guang