This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:FSI 接口说明

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849424/tms320f280049-fsi-interface-clarification

器件型号:TMS320F280049

大家好、  

我正在与客户合作开发一个应用、其中他们考虑通过 FSI 接口将~5x 器件以菊花链形式连接在一起。  他们对某些情况下会发生什么情况有一些疑问、您能在以下方面提供帮助吗?  

我们一直在研究《技术参考手册》(SPRUI33C)、并有一些详细的问题、希望您能找到一些答案。

1:假设 FSI-RX 空闲(在帧结束后没有错误、等待帧启动)。

  1. 接收器是否会因刷新序列而中断、还是可以?
  2. 如果数据被采样,但与“帧起始”不匹配,会发生什么情况?
    当帧稍后在位流中发生时、接收器是否会检测到帧起始?
  3. 如果出现有噪声/无效的时钟、但数据全部为零、会发生什么情况?

2:假设 FSI-RX 处于接收/解码模式(检测到帧启动)

  1. 在帧的任何部分(类型、标签、数据、CRC 等)采样的无效数据是否会使接收器处于不可恢复的状态、此时需要软复位来恢复正常运行(时钟信号有效)?

3:无论错误的原因是什么,当 FSI_RX 最终处于不可恢复的状态时,“RX_VIS_1.RX_CORE_STS”是否总是标记错误?

4:在第28.4.3.10章中,有一节措辞含糊:

确保时钟和数据线路满足本设备数据手册中 FSI 模块的电气特性和时序要求。 否则可能导致接收器状态机进入不可恢复的错误状态。 接收器只能通过软复位来恢复。”

在提到不可恢复的错误状态后、本手册介绍了软复位恢复。

软复位是否会始终恢复任何可能的错误状态、或者 FSI 接收器是否有可能最终处于真正不可恢复的情况?

 谢谢  

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    将这些问题脱机。

    [引用用户="Dan Abbey "]

    2:假设 FSI-RX 处于接收/解码模式(检测到帧启动)

    1. 在帧的任何部分(类型、标签、数据、CRC 等)采样的无效数据是否会使接收器处于不可恢复的状态、此时需要软复位来恢复正常运行(时钟信号有效)?

    [/报价]

    这些情况都记录在 TRM 第28.3.3.10节中、其中接收器必须进行软复位

    [引用 user="Dan Abbey ]3:无论错误的原因是什么,当 FSI_RX 最终处于不可恢复的状态时,“RX_VIS_1.RX_CORE_STS”是否会始终标记错误?[/QUERPLET]

    这在 RX_CORE_STS 寄存器位说明中进行了记录(表28-43)

    最棒的

    Kevin