Thread 中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D、 C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用一个多兆瓦步进电机驱动系统。 我很难让 PGA411芯片在该项目所需的宽 RPM 范围和高加速率下正常运行。 对于固定转速应用、PGA411似乎可以正常运行、但对于加速应用、则不能正常运行。 PGA 411的线性和稳定性问题失控。
因此、我想尝试将位置管理器与旋转变压器一起使用。 我正在尝试找到一个代码的工作演示、我可以使用它来运行和试验。 我有一个 TMDXIDDK379D 板用作测试代码的平台。
示例项目似乎只能下载到云 CCS 环境中。 我有一个早期的 CCS 示例项目 "IDDK_PM_Servo_F2837x"、但它不会编译。 它具有许多未解析的标识符。 我曾尝试获取它所寻找的所有软件包、但它需要一些在 C2000ware 文件中找不到的东西。