This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:是否可以从 Uniflash CLI 运行"删除恢复"算法?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831296/uniflash-is-it-possible-to-run-depletion-recovery-algorithm-from-uniflash-cli

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

我有一个使用多 个 TMS320F280969的电路板,我认为它可能已经进入耗尽模式: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757586 。 我看到 Uniflash GUI 有一个"耗尽 恢复"按钮。 由于我的电路板在同一 JTAG 总线上有4个器件、因此我无法使用 GUI、而是使用 Uniflash CLI 命令"dlite flash -n [器件索引]"对电路板上的4个器件进行编程。  

我想通过命令行运行删除恢复、但我在这里看不到任何可以执行该操作的命令 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide#Command_Line_Interface

是否可以通过 CLI 运行删除恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [报价用户="Michael Grino"]是否可以通过 CLI 运行删除恢复?

    是的。 操作名称为"DepleectionRecovery"。

    因此、要运行该操作、您可以执行以下操作:

    >dlite -c TMS320F28069.ccxml -b DepleectionRecovery

    谢谢

    Ki