This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 校准

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848739/tms320f28377s-adc-calibration

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

您好!

这是一个确认。

我的客户计划 将 其下一个设计中的 MCU 从 以前设计中使用的 F2812更改为 F28377。
TMS320F2812的 ADC 需要校准、如 spra989a.pdf 中所示。   
F28377S 中是否需要校准?  

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    与 F2812相比、F28377S 的精度(增益、偏移、线性度)将大大提高。  为了满足这些规格、除了将出厂时提供的值加载到修整寄存器中之外、不需要额外校准、这由引导 ROM 或 ADC 支持函数处理。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Devin

    感谢您的快速回答。
    我明白了。

    此致、Taki