Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 REF3030
您好!
我有一段代码、用于读取内部温度传感器。 它主要基于 controlSUITE 中提供的示例。
主要区别在于传感器读数(来自 ADC-A 通道13)存储在每10ms 由软件触发的 SOC13中。
在 LAUNCHXL-F28377S 评估板上运行代码运行正常、传感器读数非常合理。
但是、同一代码在目标硬件设计(基于 LAUNCHXL 的早期版本)上产生的读数会变得非常高(大约低60%)。
到目前为止、我唯一可以发现的硬件差异是、LAUNCHXL 在电压基准源(REF3030)之后使用单位增益运算放大器
在目标设计直接将 REF3030连接到 VREFHI 并使用缓冲电容时馈入 ADC 基准电压。
因此基准电压相同、代码相同。
在目标器件上、ADC 连接到实际外设、这是否会对内部温度传感器读数产生影响?
我可能遗漏了什么?
温度传感器采样是否存在一些时序限制?
单位增益 OP-AMP 是否确实是参考手册所述的可选运算放大器、或者在某些情况下是必备运算放大器?
此致、
Andreas Fellnhofer