This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/826421/tms320f28379d-tms320f28379

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD7138

在这里需要帮助以了解我们开始使用 Delfino 所需的内容。 应用是 三相 PFC、3kW

1我们有一种基于 MathWorks 嵌入式编码器生态的"按模型设计"方法。   

#2我们将使用 Delfino 控制卡:我们肯定需要它连接到 PC。 通过 USB?

3 当使用模型完成并生成了代码时、我们是否独立运行控制卡?

#4该卡似乎有一个仿真器/调试器。 那么、我们不需要购买第三方硬件?

#5该卡可以从笔记本电脑运行吗?

Thnx

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    从此处开始- MathWorks 通过 Embedded Coder 为 Defino C2000器件提供了非常深入/完整/免费的支持。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    如果要进行实时参数调整和数据记录、您可以单独运行或连接到主机笔记本电脑。  

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biran

    Thnx 用于快速回复。

    现在、它变得有点有趣、可能也很具有挑战性。

    原因如下。

    1、因此我们将使用控制卡、直到我们将自己的 sch 与封装的其余部分集成。  我们看到 MathWorks 有一条发展之路、因为它们对 F28379D 提供了深入的支持。 初始控制将通过 Simulink 建模 PID、但在接下来的过程中、我们必须在其位置添加模糊逻辑控制器、因为 PID 不能满足所有规格。 因此、我们必须保持足够的计算/存储器可用功率。 不过、我们的 FLC 将非常简单。 只有电压模式就足够了。

    2我们将基于 UCD3138的 HB-LLC 用于380V 至5/80安培模块。 但现在想、是否可以同时运行 Delfino?

     在紧凑的外壳中、PCB 上存在一些空间问题(除了底板之外、没有其他热管理)。 因此、如果我们不必将整个 inslata 与 UCD3138控制卡一起使用、这将是一个巨大的优势。 顺便说一下、为了压榨所有 LLC 组件、我们使用 GaN、包括使用 UCD7138的同步整流器(EPC2024)。 Delfino 拥有 FB-LLC 设计指南、固件等。 需要调整输出和其他参数。

    3尽管交错 式 FB-LLC 需要另一组 LLC 功率级、但不知怎么说、这不是问题!  我们的2x40安培封装非常小。 这完全需要具有非常高的效率。

    那么、该路径将是什么样的? 是否有2个由一个 Delfino 控制的独立转换器以及2个截然不同的控制方案? 当然、每个反馈都是隔离的。 驱动器是隔离的(&紧凑 -无 xmfrs)、因此可以很好地管理接地问题。

    任何评论都将不胜感激。

    r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我恐怕没有技术背景来给您一个很好的评估。 在计算性能和存储器方面、F28379D 是一款功能非常强大的 MCU。 您可以使用 MathWorks 工具对每个内核和 CLA (全部单独进行)进行编程。 我想可能运行两个不同的控制方案、问题是它们是否需要在1个内核或2个内核上运行、以及它们是否需要同步/如何同步。

    我想您最终会看到如下工作流程:使用 MATLAB / Simulink 进行控制设计、并仅为算法生成代码。 将算法导入到 Code Composer Studio 中、然后从此处部署所有算法。  在本例中、您使用 CCS 及其处理 C2000详细信息所需的所有挂钩、同时使用 MathWorks 工具执行算法(通过 C 代码生成进行设计)。 这实际上是一个相当标准的工作流程、供即将投入生产的客户使用、因为 MathWokrs C2000块非常适合进行原型设计、并且可用于简单的部署-但您的系统将需要微调、优化等。 我认为 CCS 将为您提供对 C2000工作方式的更好控制、并使您能够更好地获得所需的性能。

    HTH、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    Thnx 很多。

    我们周四有与 MathWorks 的会议呼叫。 希望在那时得到很多澄清。

    如果您想查看与工具箱使用相关的问题、请向我发送电子邮件。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于对话已转移到论坛外部、我将继续并关闭此主题。  

    此致

    Manish