This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:ECC RAM 测试的示例代码

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848730/tms320f280041-example-code-for-ecc-ram-test

器件型号:TMS320F280041

您好!

我的客户希望测试 ECC RAM 功能。 他从 M1 RAM 开始、但努力使其正常工作。

在 F28004x 上运行的代码的最佳起点是什么? 我看到我们有针对 F28x7x 处理器的 C2000 SafeTI 诊断库、以及 F2838x driverlib 中的 memcfg_ex1_error_handling 示例。

请提供建议。 谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个项目都是良好的信息来源。 F28004x、F28x7x 和 F2838x 在 RAM ECC/奇偶校验功能和寄存器方面都非常相似。 F28x7x 和 F2838x 代码应能够在经过少量修改后在 F28004x 上重复使用。

    惠特尼