This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:所需的 ADC 输入引脚的内部电路图

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846845/tms320f28069m-the-internal-circuit-diagram-of-adc-input-pin-required

器件型号:TMS320F28069M

你(们)好

         我的客户使用 TMS320F28069M 的内部 ADC 来监控直流总线电压、但 当 他对外部电阻器短路以进行实验时、ADC 输入引脚的电压刚刚达到3.9V。 因此、他希望检查 ADC 输入引脚的内部电路图、以查看是否存在任何钳位电路。

此致、

黄威斯利

 

现场应用工程师、中国

德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

手机:+86-189-2449-8998

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

         ADC 输入具有钳位电路、但我们将检查设计以确保正确。  收到确认后、我们将返回给您。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    模拟输入中有一个二极管保护电路、用于保护输入免受超过 ADC 输入电平的瞬态影响、但对钳位值和持续时间有限制。  请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/847254/3133987#3133987中的相关文章

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casuga、

     

       您能否为我提供 TMS320F28069M 中 ADC 的完整内部连接? 因为我的客户需要知道 ADC 的连接、以确定 如果直流总线电压过高、TMS320F28069M 的哪一部分可能会损坏。

     

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    否、我们无权共享专有设计信息。

    引脚上的二极管不应用于分流过大的功率-它们仅用于满足数据表中的 ESD 额定值、如果二极管在其他条件下传导电流、则会受到永久性损坏:

    TI 仅支持建议运行条件下的器件功能。  这些条件必须在外部进行调节:

    Tommy