This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:需要 ADC 输入引脚的内部连接和外部钳位二极管

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848484/tms320f28069m-internal-connection-of-adc-input-pin-required-and-external-clamping-diode-necessity

器件型号:TMS320F28069M

你(们)好

     1.  我已经了解到 ADC 输入 引脚中有钳位电路、您能为我 提供 TMS320F28069M 中 ADC 的内部连接吗? 因为我的客户需要知道 ADC 的连接、以确定 如果  ADC 输入 电压过高、TMS320F28069M 的哪一部分可能会损坏。

         2.  现在我的客户在 ADC 输入引脚中添加了一个外部输入钳位二极管、  内部钳位电路是否仍然需要这个外部输入钳位二极管? 我能否移除这个外部 输入钳位二极管并通过内部钳位电路钳位 ADC 输入引脚?

此致、

黄威斯利

现场应用工程师、中国

德州仪器(TI)半导体技术(上海)有限公司广州分公司

手机:+86-189-2449-8998

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    这似乎是对先前存在的线程的持续讨论。  我将关闭此项并鼓励您使用您的原始主题:

    Tommy