This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:TMS320F2812无传感器控制

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830955/ccs-drv8312-69m-kit-tms320f2812-sensorless-control

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我已经使用 DRV8312-69M-KIT 并测试了 BLDC 无传感器固件

InstaspIN-FOC

2 - controlSUITE/~/BLDC 无传感器

但最终我需要迁移到 TMS320F2812以进行潜孔操作、因此我的问题是:

1 -上述哪种固件适用于与目标 MCU 配合使用(即使在固件修改之后、也不是硬件问题)

2 -如果两者都无法实现、是否有任何 BLDC 固件可在 TMS320F2812上进行测试

3 - IS PID_GRANDO 库可与 TMS320F2812配合使用(或推荐使用与之等效的 PID 库)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正如您在另一篇文章中所说的、InstaSPIN-FOC 仅支持使用 instaSPIN 算法启用 ROM 的器件、无法将其迁移到 F2812。

    controlSUITE 中的 BLDC-Sensorless 和其他电机控制示例是开源参考、可迁移到任何包含 F2812的 C2000控制器。 所有模块包括 PID_GRANDO CAN 以及任何 C2000控制器、还包括 F2812。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我知道了、我应该仔细阅读数据表 F28069、以实现 FAST、SPINTAC 已经嵌入在 ROM 中。

    谢谢你。