This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:相位滤波器影响

Guru**** 2931500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831169/tms320f28069m-phase-filter-impact

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI 团队:

我们现在在 PCB 上使用原始设计的453Hz 相位滤波器极点。 我们仔细阅读了 FOC 应用手册、并找到了频率为1375Hz (电容器除以3)的"建议"值。 我们没有遇到任何问题,但我们是否会理解这一变化应产生什么影响? 是否有任何方法可以检查影响(相电压、相电流...) ?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压滤波器极点值必须与硬件电压反馈滤波器匹配、如果该值不正确、估算角度将会产生误差、这将影响电机驱动效率和最大运行速度。 很难直接检查影响、最好与在相同测试条件下的其他硬件板上测试的结果进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢