This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035的 HRCAP 端口用于测量50Hz?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848103/tms320f28035-the-hrcap-port-of-f28035-is-used-to-measure-the-frequency-of-50hz

器件型号:TMS320F28035

F28035的 HRCAP 端口是否 用于测量50Hz 的频率?准确度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5006419、

    我建议使用 eCAP 来测量这个慢的信号。 无需增加 HRCAP 的精度、因为 eCAP 时钟与您将测量的信号相比速度非常快。

    如果我记得正确、HRCAP 捕获寄存器只有16位宽、其中 eCAP 寄存器为32位宽。 这使得 eCAP 更适合测量较慢的信号。

    此致、
    Cody