This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EP:缓冲外部 ADC 基准- OPAMP 选择

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D-EP, OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/831150/tms320f28377d-ep-buffering-external-adc-reference---opamp-selection

器件型号:TMS320F28377D-EP
主题中讨论的其他器件: OPA320、 OPA350

您好!

TMS320F28377D-EP 的 TRM (SPRUHM8H, 2019年1月修订版)在第11.3.4节中建议设计外部参考电路使用"具有良好带宽和低输出阻抗的精密 OPAMP "。

例如、OPA320和 OPA350的带宽为20MHz 和38MHz。

您能否量化一下"良好带宽"是什么意思? 它是5MHz、10MHz、20MHz……吗? 我希望所需带宽与采样率相关-您能描述一下这种关系吗? 我无法使用 OPA320或 OPA350、因为我需要-55°C 器件、理想情况下采用双封装或四封装配置。

谢谢、Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    运算放大器主要需要具有足够的带宽和驱动强度、以便在 ACQ_PS 窗口内为内部 S/H 电容器充电。 根据您拥有的输入电路、运算放大器带宽将发生变化。

    我想让您了解该工具: http://www.ti.com/tool/analogue-engineer-calc

    如果您知道 ADC 类型、分辨率、Csh、满量程范围和采集时间、它将为您计算运算放大器所需的带宽。

    希望这能帮助您缩小搜索范围、找到具有所需带宽和所需其他规格的运算放大器。

    此致、

    Marlyn