This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:安装 instaSPIN_FOC_F2806xM GUI Composer 时出现问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843926/drv8312-69m-kit-problem-in-installing-the-instaspin_foc_f2806xm-gui-composer

器件型号:DRV8312-69M-KIT

您好!  

我们正在尝试在 Window 10 PC 中为新项目安装"instaSPIN_FOC_F2806xM" GUI 软件。

在安装软件时,我们收到错误“中央目录记录的末尾错误”。

有人能帮助解决此问题。  

情况非常紧急。

谢谢。

Shailendra。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要首先安装 GUI Composer、这是一个很好的起点:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:GUI_Composer

    或者、您也可以参考此主题、 GUI Composer 应用程序安装和一般问题 

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/594734

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已购买 DRV8312-69M-KIT。

    但 USB 记忆棒内容软件 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 电机套件未安装。

    根据您的 Replay,我们尚未找到任何相关的问题解决方案。

    在我们处理 FOC 相关应用时、我们需要 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION。

    但 DRV8312-69M-KIT 附带的软件无法正常工作。

    因此,请提供 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 工作软件。

    我们正处于项目的开始阶段,这是一件更重要的事情。  

    如果我们从 TI 获得适当的支持、将会有更多业务。  

    +91-9940213678 (印度、班加罗尔)我的号码。

    如果任何一位技术人员都可以提供与 TI 软件或与 FOC 相关的解决方案相关的演示、那么这将是非常好且有帮助的。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照指南下载了正确的软件来安装 GUI 编写器? 如果是,则必须检查 PC 的操作系统是否阻止安装。

    顺便说一下、您可以按照 instaSPIN 实验室指南使用 CCS 来开发应该更高效的项目。 GUI 仅用于演示参考设计。

    或尝试使用 GUI 作为以下链接。

    https://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一周没有听到您的回复,因此结束了话题。 如果您有任何其他问题、请创建新主题。 谢谢。