This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:太阳能电池板仿真器

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848265/tmdssolaruinvkit-solar-panel-emulator

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好、E2E、

你好。


根据 TMDSSOLARUINVKIT 用户指南、对于硬件设置、需要使用太阳能电池板仿真器 Agilent E4360太阳能阵列仿真器或等效器。 请确认 TerraSAS  光伏仿真器是否也与 TMDSSOLARUINVKIT 兼容。

https://www.powerandtest.com/power/engineered-systems/terrasas-ets-series


谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的面板仿真器应具有与用户指南中指定的相同的负载线特性。 只要您的 TerraSAS 模型可以生成这种负载线特性、您就应该可以正常工作。

    这里没有 Terra 模型。 您必须验证 您的电池板仿真器是否与我们在用户指南中指定的仿真器的特性相匹配。

    Shamim