This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:Instaspin FOC 和 TMS320F2812

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, DRV8312, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830593/ccs-drv8312-69m-kit-instaspin-foc-and-tms320f2812

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

InstaSpin FOC 能否与 TMS320F2812上的 DRV8312配合使用?

instaspin 还可以与 MOSFET 桥一起工作,而不是与 DRV8312一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持、TMS320F2812无法支持 instaSPIN-FOC。您可以在以下链接中找到启用了 instaSPIN-FOC 的 MCU。

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/products.html#p2192=InstaSPIN-FOC%20Technology

    InstaSPIN-FOC 是一种软件算法、可支持任何具有 MOSFET、IGBT、SiC、GaN 的三相逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-硬件问题或 instaspin 在固件修改后可以在 TMS320F2812上运行的原因是什么?

    2 -最后、我需要在 TMS320F2812上运行无传感器 BLDC、因为 FOC 无法在其上运行:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensorless
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\IFnstaSPIN_BLDC

    其中任何一个都可以传输到 F2812?

    谢谢你