主题中讨论的其他器件:SN65HVD251、 LAUNCHXL-F280049C、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 C2000软件示例
我尝试使用示例 CAN_ex3_external_transmit、在 CANTXA 引脚 GPIO31或 CAN 收发器之后没有信号
在 调试或非调试模式下、我看不到任何信号发布函数 CAN_sendMessage。
我将 sn65hvd251用于 CAN 收发器。 当我在 CANTXA 引脚 GPIO31和 CAN 收发器之后都使用 CAN_ex1_loopback 时、这种方法可以正常工作。