This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDSK6713:磁盘随附软件

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848007/tmdsdsk6713-software-comes-with-the-disk

器件型号:TMDSDSK6713

大家好、

我的客户购买了一 个使用过的 TMDSDSKC6713板、但不知道需要的磁盘以及应该随附的软件。 我们能否提供该磁盘或软件的副本?

期待您的意见。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请客户联系电路板制造商以解决此问题、在本例中为 Spectrum Digital。 以下是其支持页面的链接:

    http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/revc/

    我不确定套件随附的磁盘中提供了什么、因为这是一个相当旧的套件。 客户现在可以免费下载并安装 CCSv7、并从 TI.com 下载目标代码和目标代码、从而开始开发。

    此致、

    Rahul