This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VCO 频率

Guru**** 2472470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830681/tms320f28377s-vco-frequency

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: AM5728

Hallo、

我们遇到了 PLL 问题、PLL 有时无法锁定。

数据表显示 VCO 频率必须在数据表中指定的范围内、请参阅下图。

在搜索数据表时、我没有找到 VCO 频率的指定范围。

您能否指出 tms320f28377s.pdf 数据表中指定 VCO 频率的位置。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PLLRAWCLK 频率的值是多少? 请参阅 TRM 中的"时钟系统"图。

    您能否检查它是否在指定范围内。 在数据表的"内部时钟频率"表中查找所需的范围。

    谢谢、

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    "内部时钟频率"部分中的 f (PLLRAWCLK)为 VCO、在本例中为120MHz 至400MHz。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Joseph、

    这是很好的解释。 非常感谢!

    我们尝试使用20MHz 外部振荡器达到精确的192MHz、因为我们的 SCI 应以12.0MHz 与 AM5728通信。

    我们暂时搁置了这一范围。

    此致 Dirk