您好!
我将 Matlab Simulink 与"Embedded Coder Support Package for Texas Instruments C2000 Processor"插件搭配使用。
我想为双有源电桥直流/直流转换器创建6个 PWM 信号。 这6个 PWM 信号必须相互进行相位分流。
PWM 1从主器件开始进行同步。
PWM 2应°120 μ s
PWM 3 240°
PWM 4与 PWM 1 + PHI 同相
PWM 5 120 μ°+ PHI
PWM°240 μ V+ PHI
PHI 从-90°至+90°
现在我的问题是 ePWM 函数块不允许负相位值。
因此、我尝试使用(360°PHI)进行移位、但该操作也不起作用。
当我°一个超过270 μ s 的 PWM 信号时、我没有从该端口获得任何 PWM 信号。
555是时钟周期。
大约为180kHz。
我可以做些什么来实现-90°-0°的负相移