This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:TMS320F28069 eCAN 总线通信示例和代码

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847870/ccs-tms320f28069m-tms320f28069-ecan-bus-comunication-examples-and-code

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

亲爱的茶

我叫 Silvano、今天我将介绍 TMS320F28069M 微控制器。  

我需要在 CAN 总线上发送一些消息。 我在 C:\TI\controlSUITE\device_support\f2806x\v141\F2806x_examples_ccsv5下找到了示例、但它非常糟糕、没有解释。  在 LAUNCHXL F28069M 控制板上不能正常工作。  

您能帮我提供更多有关 eCAN 通信的示例吗... (如何设置寄存器... )。  

提前感谢。  

Silvano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Silvano、

      请下载我的 app.note SPRA876。  它有许多经过测试的示例、注释得很好。  CAN_TXLOOP 是在 CAN 总线上发送消息的示例。