请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 大家好、
客户在开始使用太阳能微型逆变器开发套件时需要帮助[http://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV]。
客户正在尝试了解逆变器 GUI 的工作原理。 他能够以110V/60Hz 的频率运行派单、但遇到220V/50Hz 仿真问题。
我上传了客户的两张屏幕截图、下面给出了一些后续问题:
- 220V 电压下模拟不工作。 错误:电网欠压。 请参阅屏幕截图1.
- 在另一种情况下会观察到直流总线过压故障。 请参阅屏幕截图2.
- 当仿真进入故障状态时、它不会自动恢复。 需要重新启动电路板、并使用 GUI 重新初始化通信、以便能够再次控制电路板。
您能不能很好地指出问题的发生位置。
谢谢、
Zain
抓图1:欠压电网
屏幕截图2:过压直流总线