This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:逆变器 GUI 未正确运行

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/843952/tms320f28035-inverter-gui-not-running-correctly

器件型号:TMS320F28035

大家好、

客户在开始使用太阳能微型逆变器开发套件时需要帮助[http://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV]

客户正在尝试了解逆变器 GUI 的工作原理。 他能够以110V/60Hz 的频率运行派单、但遇到220V/50Hz 仿真问题。

我上传了客户的两张屏幕截图、下面给出了一些后续问题:

  1. 220V 电压下模拟不工作。 错误:电网欠压。 请参阅屏幕截图1.
  2. 在另一种情况下会观察到直流总线过压故障。 请参阅屏幕截图2.
  3. 当仿真进入故障状态时、它不会自动恢复。 需要重新启动电路板、并使用 GUI 重新初始化通信、以便能够再次控制电路板。

您能不能很好地指出问题的发生位置。

谢谢、

Zain

抓图1:欠压电网

屏幕截图2:过压直流总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计作为客户了解应用的示例提供。 由于这是一个工程参考、而不是最终产品、因此可能存在我们可能尚未遇到的一些条件。

    解决此问题的最佳方法是了解代码和调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我们知道、我们无法支持所有不同的用例。

    如果此套件有更多描述代码的文档、您能提供建议吗?
    我们高度赞赏任何形式的支持。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、  

    我们在这里介绍了如何在启动新电路板的同时以安全的方式运行代码、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、请开始有关此主题的其他问题的新主题。